Murata USB 4에 대한 잡음 억제

USB(범용 직렬 버스)는 주로 컴퓨터 및 장치와 같은 호스트 사이에서 데이터 전송을 위한 차동 인터페이스 표준으로 전 세계적으로 사용됩니다. 고속 통신 경로를 통한 대용량 데이터 전송과 시장에 존재하는 다양한 차동 인터페이스 표준의 통합에 대한 요구 사항으로 인해 2019년 9월 새로운 USB 4 표준이 개발되었습니다. USB 4는 앞으로 수 년 간 컴퓨터와 주변 장치에 널리 채택될 것으로 예상됩니다. Murata는 USB 통신 장치에서 발생하는 잡음 및 해당 잡음에 대응하는 방법을 조사했습니다.

타임 라인

Murata USB 4에 대한 잡음 억제

USB 및 Thunderbolt 통합

Thunderbolt™ 3는 USB Type-C 커넥터를 채택하여 Thunderbolt 3 포트를 USB 3.1 포트로 사용할 수도 있습니다. USB 4 표준은 Thunderbolt 3과 완벽하게 호환되도록 지정되었습니다. USB 4의 전기 사양은 대부분 Thunderbolt 3에 기반합니다.

통합 다이어그램

Murata USB 4에 대한 잡음 억제

Thunderbolt 3 및 USB 4의 비교

USB 4는 Thunderbolt 3과 최대 데이터 전송 속도가 동일합니다. 신호 진폭 및 기타 사양에 약간의 차이가 있습니다. 기본 사양은 동일하므로 USB 4는 데이터 신호에서 발생하는 동일한 잡음 문제가 있으며 Thunderbolt 3과 동일한 신호 품질 관리가 필요합니다.

비교 차트

Murata USB 4에 대한 잡음 억제

USB의 예상되는 잡음 문제

USB 4 통신 중에는 아래 그림과 같이 두 가지 유형의 소음 문제에 주의를 기울여야 합니다. 첫 번째는 보드 또는 케이블에서 외부로 방사되고 외부 장치에 영향을 주는 방사 잡음입니다. 두 번째는 장치 내부의 다른 회로를 방해하여 오작동 및 성능 저하를 초래하는 인트라시스템 EMC 잡음입니다.

잡음 문제 다이어그램

Murata USB 4에 대한 잡음 억제

USB 4 통신 중에 발생하는 잡음 문제 - 1
• 방사 방출: USB 4 장치 또는 케이블에서 잡음이 방출되는 잡음 문제.
USB 4 통신 중 소음 문제 - 2
• 인트라시스템 EMC(Wi-Fi 수신 감도 강하): 데이터 신호로 인해 발생하는 잡음이 USB 4 통신 중에 장치 내부의 Wi-Fi 안테나를 방해하는 소음 문제로 인해 Wi-Fi 통신 감도가 낮아집니다.

참고: 2020년 2월부터 USB 4 통신이 가능한 장치를 사용할 수 없습니다. 이러한 이유로 Murata는 USB 4와 실제로 동일한 전기적 특성을 가진 Thunderbolt 3를 통해 통신할 수 있는 장치를 사용하여 잡음을 평가합니다.

USB 4에 대한 잡음 억제 조치

USB 4 통신 중에 발생하는 잡음 억제에 대한 효과적인 조치:
• CMCC(공통 모드 초크 코일)을 호스트 및 장치의 차동 전송 라인에 설치합니다.
• CMCC를 IC 근처에 놓습니다.
• CMCC 위치를 선택하면 전선에서 잡음이 방사되는 것을 방지할 수 있습니다.

이러한 핵심 사항은 효과적인 소음 억제를 위해 필요합니다. 아래의 단순 다이어그램(아래)은 장치와 USB 4, USB 3.1 Gen 2, PCI Express 및 DisplayPort 통신이 가능한 호스트의 조합을 위한 CMCC(공통 모드 초크 코일) 설치 위치의 예를 보여줍니다.

잡음 억제 조치의 예

Murata USB 4에 대한 잡음 억제

방사 잡음 측정

PC 내에서 USB 4 통신이 수행될 때 작동 상태를 시뮬레이션하기 위해 PC는 Thunderbolt 3, DisplayPort, 이더넷 및 USB 통신이 가능한 도킹 스테이션에 연결되었습니다. 방사 잡음 레벨은 3m의 거리에서 측정되었습니다.

호스트 및 장치에서 잡음이 아닌 다른 잡음을 제거하기 위해, 호스트 및 장치를 제외한 연결 케이블과 모든 장비를 차폐시켰습니다.

시뮬레이션 다이어그램

Murata USB 4에 대한 잡음 억제

방사 잡음 측정

측정 결과
표준값을 초과하는 잡음이 MHz 또는 GHz 대역에서 관찰되지 않았습니다. 이러한 특징 덕분에 Murata는 충분한 마진을 보장할 수 있었고 Murata는 방사 방출이 USB 4에 문제가 되지 않을 것이라고 확신합니다.

측정 결과

Murata USB 4에 대한 잡음 억제

인트라시스템 EMC - 1

DUT의 개요(Thunderbolt 3 호한 애드인 카드)
다음으로, Murata는 인트라시스템 EMC의 영향을 조사하기 위해 USB 4 대신 Thunderbolt 3 호환 추가 카드를 사용하여 소음에 대한 평가를 수행했습니다. 애드인 카드에는 Thunderbolt 3 호환 IC만 있습니다.

구성(아래 그림 1)의 경우, PCI Express 신호(8Gbps x 4 레인) 및 DisplayPort 신호(5.4Gbps x 4 레인)가 카드의 Thunderbolt 3 IC의 입력이 되고 Thunderbolt 3 IC는 Type-C 커넥터에서 출력되는 Thunderbolt 3 신호(20Gbps x 2 레인)를 생성합니다. 

그림 1

Murata USB 4에 대한 잡음 억제

인트라시스템 EMC - 2

Wi-Fi 수신 감도에 대한 영향력 평가
보드 와이어에서 방사되는 잡음의 영향을 확인하기 위해 DUT만 차폐 박스에 넣었으며 인접한 스마트폰의 Wi-Fi 수신 감도를 측정했습니다(아래 그림 2).

USB 4가 포함될 것으로 예상되는 노트북 PC에서는 디스플레이 대신 메인보드에 Wi-Fi 안테나를 설치하는 경향이 증가하고 있으며 차동 라인과 안테나 사이의 거리는 약 5cm에 접근할 것으로 예상됩니다. 이러한 이유로 Murata는 5cm로 분리된 보드 와이어와 스마트폰으로 평가 작업을 수행했습니다.(이 장치는 노트북 PC 내부의 안테나와 신호선 사이의 거리를 시뮬레이션합니다.)

그림 2

Murata USB 4에 대한 잡음 억제

인트라시스템 EMC - 3

Wi-Fi 수신 감도의 측정 결과(잡음 억제 조치 없음)
Wi-Fi 수신 감도 평가의 예
Murata는 USB 4 작동에 의한 Wi-Fi 수신 감도에 미치는 영향(아래 그림 3)의 정도를 조사했습니다.

다양한 유형의 데이터 통신이 수행되면 Wi-Fi(2.4GHz 대역) 수신 감도 레벨은 약 3dB까지 떨어집니다. 이는 통신 중에 생성된 잡음에 의한 안테나 간섭 때문일 수 있습니다. 이 DUT에서 5GHz 대역에서 수신 감도가 한 방울 떨어진 것을 발견하지 못했습니다.

그림 3

Murata USB 4에 대한 잡음 억제

인트라시스템 EMC - 4

안테나에 유입되는 잡음 평가
안테나에 유입되는 잡음 평가에 대한 예시
Murata는 그런 다음 인접한 안테나로 유입되는 잡음 레벨을 확인했습니다. 이 평가에서는 차동 신호 라인과 안테나 사이의 거리도 약 5cm가 사용되었습니다.

구성(그림 4, 아래)에서 Thunderbolt 3 애드인 카드가 호스트로 사용되었고 Thunderbolt 3 도킹 스테이션이 장치로 사용되었습니다. 애드인 카드 보드의 Thunderbolt 3 신호 와이어에서 5cm 거리에 있는 위치에 지향성 안테나가 배치되었습니다. 애드인 카드보드에서 방사되는 잡음은 무지향성 안테나에서 관찰되었습니다. 신호 통신 중에 PCI Express, DisplayPort 및 Thunderbolt 3 신호가 애드인 카드에서 동시에 흐르고 있습니다.

그림 4

Murata USB 4에 대한 잡음 억제

인트라시스템 EMC - 5

안테나로 유입되는 잡음에 대한 측정 결과(잡음 억제 조치 없음)
측정 결과
Murata는 2~4.5GHz 범위에서 DisplayPort, PCI Express 및 Thunderbolt 3 통신으로 인해 광대역 잡음이 발생했으며 이러한 잡음이 무선 안테나로 유입되었다고 판단했습니다(아래 그림 5).

특히, Wi-Fi 통신 대역(2.4GHz) 및 sub-6 통신 대역(3.3GHz)에서 잡음이 발생했습니다. 통신을 안정화하려면 이러한 잡음을 억제해야 합니다.

그림 5

Murata USB 4에 대한 잡음 억제

인트라시스템 EMC - 6

근거리장 잡음 측정(잡음 억제 조치 없음)
측정 결과
잡음이 발생한 위치를 식별하기 위해 근거리장을 매핑할 수 있는 EMC 테스터를 사용하여 보드를 측정했습니다(아래 그림 6). 다양한 유형의 통신을 수행함으로써 광대역 잡음이 추가 카드 보드의 Thunderbolt 3 TX 신호 라인, PCI Express Gen3 TX 신호 라인 및 DisplayPort 신호 라인에 전파되었습니다.

이러한 광대역 잡음이 신로 라인 공간으로 방사되고 무선 안테나로 유입되는 것으로 간주됩니다. 그 결과 Wi-Fi 수신 감도 및 sub-6 수신 감도가 떨어집니다.

이 문제는 USB 4에서도 발생할 것으로 예상되는데, 이 USB 4는 사실상 Thunderbolt 3과 전기 사양이 동일합니다.

그림 6

Murata USB 4에 대한 잡음 억제

인트라시스템 EMC - 7

잡음 억제 구성 요소 삽입 위치
이전 평가에서 Murata는 Thunderbolt 3 통신 중에 PCI Express, DisplayPort 및 Thunderbolt 3 신호 라인에서 방출되는 광대역 잡음이 무선 통신의 감도를 감소시킨다는 사실을 발견했습니다.

Murata는 와이어에서 방사되는 잡음을 억제하기 위해 잡음의 전도 경로였던 신호 라인에 NFG0QHB372 CMCC를 설치했습니다(아래 그림 7).

그림 7

Murata USB 4에 대한 잡음 억제

인트라시스템 EMC - 8

수신 감도 측정 결과(잡음 억제 조치 실시 후)
측정 결과
신호 라인(아래 그림 8)에 NFG0QHB372 CMCC를 설치하면 CMCC가 없이 사용하는 것에 비해 PCI Express, DisplayPort 및 Thunderbolt 3 통신 중에 Wi-Fi(2.4GHz) 수신 감도가 3dB 향상되었습니다.

그림 8

Murata USB 4에 대한 잡음 억제

인트라시스템 EMC - 9

안테나로 유입되는 잡음 측정 결과(잡음 억제 조치 실시 후)
측정 결과
안테나로 유입되는 잡음은 최대 8dB까지 감소했습니다(아래 그림 9). 유입된 잡음 주파수를 사용하여 2.4~5GHz 범위에서 잡음을 억제할 수 있는 사양을 가진 구성 요소를 선택해야 합니다.

그림 9

Murata USB 4에 대한 잡음 억제

신호 파형 점검 - 프로세스

안구 패턴 측정 절차
공통 모드 초크 코일이 신호 라인에서 잡음 억제 조치로 사용되므로 신호 품질에 대한 영향도 확인했습니다(아래 그림 10). Thunderbolt 3 신호가 확인되었습니다. DUT에서 Thunderbolt 3 테스트 패턴이 출력되었으며 CMCC를 통과한 후 신호 품질을 검토했습니다.

그림 10

Murata USB 4에 대한 잡음 억제

신호 파형 점검 - 결과

안구 패턴 측정
Murata는 공통 모드 초크 코일의 사용이 신호 품질에 어떤 영향을 미치는지 검사했습니다. DUT에서 Thunderbolt 3 테스트 패턴이 출력되었으며 CMCC를 통과한 후 신호 품질을 확인했습니다.

공통 모드 초크 코일을 사용하더라도 필터를 삽입하기 전에 신호 파형 품질이동일하고 Thunderbolt 3 규정 준수 테스트를 통과했습니다.

USB 4는 또한 동일한 신호 속도(최대 20Gbps)를 사용하므로 파형 테스트가 통과할 것으로 예상됩니다.

그림 11

Murata USB 4에 대한 잡음 억제

결론

방사 잡음
• 잡음 평가를 수행하기 위해 USB 4 작동 환경을 시뮬레이션했습니다.
• 30~1,000MHz 및 1~18GHz 범위에서 방사 잡음에 문제가 없었습니다.

Wi-Fi 수신 감도
• PCI Express, DisplayPort 1.4 및 Thunderbolt 3이 작동할 때 Wi-Fi 수신 감도가 감소했습니다.
• 특히, USB 3.1 Gen 2가 작동할 때 보드 와이어에서 2.4GHz 대역에서의 잡음이 발견되었습니다.
• USB 4 작동 중에도 동일한 잡음이 발생할 것으로 예상됩니다.
• 공통 모드 초크 코일을 사용할 때 Wi-Fi 감도에서 드롭이 제거되었습니다.

신호 품질
• Murata는 NFG0QHB372HS2NFG0QHB542HS2 공통 모드 잡음 필터를 사용하여 신호 품질에 영향을 주지 않고 잡음 억제 기능을 구현할 것을 권장합니다.

커뮤니티 포럼

Murata 커뮤니티 포럼은 다양한 토론 주제, 인기 블로그 및 기사와 함께 검색 가능한 콘텐츠를 제공합니다. Murata의 광범위한 시장 지원 팀은 개방형 문제를 논의하기 위해 정기적으로 검토를 실시하므로 질의에 대해 시기 적절한 방식으로 답변할 수 있습니다. 포럼 콘텐츠는 대중이 자유롭게 이용할 수 있습니다. 하지만 사용자는 로그인하여 질문이나 답변을 게시해야 합니다. 등록은 무료입니다.

게시일: 2021-01-22 | 갱신일: 2022-03-11