ams OSRAM 홈/빌딩 자동화

ams OSRAM 홈/빌딩 자동화 솔루션은 신뢰할 수 있는 스마트 홈 및 빌딩 자동화 솔루션을 포괄합니다. 건물의 디지털화는 지속적으로 진행되어 편안함과 안전성을 높이고 보안을 강화하며 에너지 소비를 감소시키고 있습니다. 조명 및 감지 기술의 결합은 보다 차별화된 연기 감지, 스마트 키리스 액세스, 고급 HCL(인간 중심 조명), UV-C 처리, 중요 인프라 및 장비의 무결점 운영을 위한 상태 모니터링 또는 예측 유지보수와 같은 광범위한 자동화 기능을 구현하는 데 핵심적인 역할을 합니다.

비디오

신뢰할 수 있는 연기/불꽃 감지

연기 경보를 위한 새로운 광학 기술은 화재를 더 빠르고 안정적으로 감지하여 생명을 구하고 허위 경보로 인해 귀중한 자원이 잘못된 곳에 연결되는 것을 방지합니다. 다중 분광 센서와 백색 LED 이미터의 조합은 다양한 타입의 연기의 고유한 스펙트럼 특징을 인식합니다. ams OSRAM은 차세대 연기 감지기를 설계하기 위한 기술 개념을 개발하고 테스트하였으며, 이를 통해 현재 시중에 판매되고 있는 다른 연기 감지기보다 연기나 화재로 인한 위험 상황을 더 빠르고 정확하게 감지할 수 있습니다. 또한 이 제품은 다양한 유형의 화재와 연기를 구별하는 독보적인 기능을 갖추고 있어 경보의 정확도가 높아지고 먼지 등으로 인한 경보 오류가 줄어듭니다. ams OSRAM 기술을 통해, 응급 처치 요원들에게 보내는 비상 신호에 화염이 나무, 플라스틱, 기름 또는 기타 재료에서 시작되었는지에 관한 정보를 포함할 수 있게 되어, 응급 대응자가 이동 중에 정확한 안전 및 소화기 자원을 준비할 수 있습니다.

보안 액세스 제어

과거에는 첨단 감지 기능을 이용해 생체 인식 접근 솔루션을 구현했습니다. 가장 두드러지는 것은 생체 인식 얼굴 스캔, 홍채 스캔, 지문/손 인식입니다. 최근에는 독특한 심장 패턴이나 손바닥 정맥 스캔을 평가하는 솔루션이 등장하고 있습니다. 최첨단 솔루션을 더 자세히 살펴보겠습니다.

생체 인식 안면 스캔은 일반적으로 다음과 같은 특징을 포착한 다음 크기, 두께, 배치, 형태 또는 윤곽을 비교하여 식별합니다: 광대뼈, 눈, 코, 입, 입술, 턱/턱선, 이마/두피 및 귀. 중요 인프라에서는 100% 생체 정보 일치가 필요하지만, 대부분의 상용 시스템의 경우 80~90% 일치이면 충분합니다. 스푸핑이나 위조(예: 실제 사람 대신 스캐너 앞에 사진을 두는 것)를 방지하려면 실제 3D 얼굴 데이터를 캡처하는 것이 필요합니다. 이를 위해 듀얼 카메라 스테레오 비전이나 단일 카메라 구조화된 광 스캐닝(단일 카메라가 정의된 도트 패턴 투영의 이동을 측정)이 사용됩니다.

또 다른 생체 인식 검사 방법은 홍채 스캔을 사용합니다. 사람마다 홍채의 질감, ​​크기, 색상이 독특합니다. 근적외선 또는 가시광선 조명 장치와 디지털 카메라의 조합은 생체 인식 눈 스캐닝 시스템의 핵심입니다. 홍채와 스캐닝 시스템 사이의 일반적인 거리는 약 8cm에서 40cm입니다. 홍채 스캔은 일치 여부를 판단하기 위해 최대 240개의 참조점을 사용하므로 가장 안전한 스캔 기술 중 하나입니다(이와 대조적으로 손가락 스캔은 일반적으로 일치 여부를 판단하기 위해 약 60개의 참조점에 의존합니다).

마지막으로, 지문/손자국 판독기는 사람마다 다른 손가락과 엄지손가락 끝의 작은 마찰 융기를 스캔합니다. 이 스캔은 광학적(빠르지만 먼지에 민감함), 용량적(빠르지만 축축하거나 더러운 손에 민감함), 또는 초음파 수단(3D 스캔도 가능하지만 느림)으로 수행할 수 있습니다. 스캐닝 방법에 관계없이 액세스 스캔 중에 마찰 융기 지도가 작성되고 평가됩니다. 광학 스캔은 일반적으로 ~2.5cm2 이미지의 경우 약 512x512픽셀입니다(~500dpi, 256배 회색 음영 수준에서). 가짜 손가락을 감지하기 위해 생체 신호 모니터링에 사용되는 것과 동일한 방법(심박수, 혈중 산소 등)을 따르는 실시간 손가락 감지 알고리즘이 사용됩니다. 

인간 중심 조명

인간 중심 조명은 우리의 신체 기능이 자연광에서 느끼는 것과 유사한 조명 환경을 만드는 분야입니다. 이는 인간의 능력, 안락함, 건강 및 웰빙을 향상시킵니다. 

빛이 인간에게 미치는 가장 뚜렷한 영향은 시각입니다. 시각은 우리가 밝기, 모양, 색상, 이미지를 식별하고 정보와 대조를 인식할 수 있게 해줍니다. 하지만 그보다 훨씬 더 중요한 점이 있습니다. 빛은 또한 인간의 생명 활동에도 영향을 미칩니다. 빛은 우리의 호르몬, 경계심, 주의력, 피로에 영향을 미치며, 또한 신체 시계와 24시간 주기 리듬을 결정합니다.  

망막 내부의 감광성 망막 신경절 세포(ipRCG)는 뇌의 시상하부 영역으로 가는 신경 경로를 형성합니다. 인간의 뇌는 자연적인 낮과 밤 주기에 따라 신체의 24시간 주기 리듬을 조절합니다. 흑색광은 가장 높은 각성 잠재력을 지닌 광스펙트럼의 한 부분으로, 약 470nm에서 490nm까지의 스펙트럼 범위에서 최고점을 보입니다. 이는 ipRGC 내부에 있는 멜라놉신이라 불리는 광감수성 단백질을 활성화시킵니다. 복잡한 과정을 거쳐, 멜라놉신은 낮에는 수면을 유도하는 호르몬인 멜라토닌을 억제하고, 밤에 빛이 사라지면서 멜라토닌 생성을 점차 증가시킵니다. 

임상 연구에 따르면, 600nm 중간대의 적색광과 약 850nm의 근적외선 스펙트럼이 황반변성이라고 불리는 노화 관련 시력 상실을 예방하는 데 도움이 된다는 것이 밝혀졌으며, 어떠한 부작용도 관찰되지 않았습니다. 눈 세포 내 미토콘드리아에 의한 ATP(아데노신 삼인산) 생산 자극은 정상적인 세포 분해를 방해합니다. 이는 시력 감퇴, 부종, 출혈, 눈 염증 위험을 줄여줍니다.

마지막으로, 빛(특히 자외선 스펙트럼)은 피부를 통해 인체 내에서 비타민 D 생성, 엔돌핀 분비, 직접적인 면역 억제에 영향을 미칩니다. 인간 중심 조명은 이러한 효과를 고려하여 인간을 위한 조명에 대한 전체적인 접근 방식을 제공합니다. 이는 조명 애플리케이션 내에서 인간의 시각적, 정서적, 생물학적 요구의 균형을 맞춥니다.

게시일: 2024-08-12 | 갱신일: 2025-12-12